This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:看门狗定时器功能

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244783/tps386000-watchdog-timer-capability

器件型号:TPS386000

团队、您好!

我对看门狗计时器功能有疑问。 开关启动时间会很长、我不知道是否能够在看门狗计时器超时之前足够早地发送上升沿或下降沿。

在数据表中、我读到:"每隔610ms (典型值)输入一个正或负逻辑边沿可防止/WDO 或 WDO 引脚上出现 WDT 超时。"

我还阅读:"延迟时间可设置在1.4ms 到10s 之间"

因此、我了解到 WDI 上一个边沿在所有电压上达到正确电平后的最大延迟大约为10、6s。

我明白了吗? 在对 WDO 执行操作之前、是否可以在启动时(最终添加电容器等元件)增加 WDI 上的延迟?

如果不能、您是否具有具有启动时超时时间更长的看门狗的类似 IC?

 另一点:我在数据表中读:'对于看门狗计时器超时导致/RESET1置为有效的传统应用、请将/WDO 连接到/MR;连接请参阅图35、时序图请参阅图6和图7。'

由于我无法在/WDO 变为低电平时实现"到/MR 的负脉冲、低于 VITN 的 SENSE1电压或 VDD 断电"、因此我想这是向/MR 产生负脉冲并使 TPS386000RGPT 重新启动的方法。

数据表末尾的这句话让我感到怀疑:"FPGA 没有单独的看门狗故障输入、因此将 WDO 连接到先生就使用了传统连接。"

此致、

雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Renan  

    度假回来后、Walter 会给您回复。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan:

    可调延迟时间用于电压监控器功能、而不用于看门狗。 无法更改610ms 看门狗超时间隔。 您是否可以使用 FET 在启动时断开 WDO 与处理器的连接? 如果在启动时通过 SENSE1或 MR 将 RESET1置为有效、则看门狗也可停止。  

    是否需要将看门狗和监控器集成到一个器件中? 我们新的独立看 门狗 TPS3435具有看门狗启用引脚、可在启动时禁用看门狗。 它还具有可调延迟时间。

    通常在看门狗 超时后、WDO 将锁存为低电平、并需要"至/MR 的负脉冲、低于 VITN 的 SENSE1电压或 VDD 断电"。 通过将 WDO 连接到 MR、RESET1将变为低电平、WDO 将在超时后自动解除锁存。

    最佳

    沃尔特