This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:充电电流精度@ 3A

Guru**** 2538080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244236/bq25622-charge-current-accuracy-3a

器件型号:BQ25622

您好!

我们将从3V 到4.4V 以高达3A 的电流为电池充电。 在这种情况下、充电电流的精度是多少? 数据表仅达到1760mA?

谢谢、此致、

安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    今天是美国的节日。 充电器团队的成员将在我们返回办公室时作出回复。 感谢您的耐心等待

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    只是想更新一下、团队今天应该回到办公室、这样我们就能够了解一下。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise 

    ICHG = 3A 规格不可用。 它应该接近 ICHG = 1760mA 规范。

    谢谢。