请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25622 您好!
我们将从3V 到4.4V 以高达3A 的电流为电池充电。 在这种情况下、充电电流的精度是多少? 数据表仅达到1760mA?
谢谢、此致、
安布罗维斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将从3V 到4.4V 以高达3A 的电流为电池充电。 在这种情况下、充电电流的精度是多少? 数据表仅达到1760mA?
谢谢、此致、
安布罗维斯