请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 您好!
在完全合规性测试期间、我们遇到了似乎与 TPS55340升压转换器相关的过高辐射。
升压转换器可将2S 锂聚合物电池电压(6V - 8.4V)升压至20V、此时800 mA 为最大输出电流。 当输出上没有负载时、我们通过测试、但对于已经有400 mA 的负载、我们失败了:

升压转换器的发射似乎在125到250 MHz 范围内。 升压的频率设置为779kHz、放大后也可将其视为谐波:

- 162.000 MHz
- 162.743 MHz (Δ743 kHz)
- 163.485 MHz (Δ742 kHz)
- 164.255 MHz (Δ770 kHz)
- 164.970 MHz (Δ715 kHz)
借助磁场探头、我能够看到相同的尖峰、并且通过将频率增加到1 MHz、这些尖峰由1 MHz 隔开。
当使用示波器测量升压的输出和开关节点时、我注意到在开关打开和关闭时输出上出现许多峰值:

这可能是由振铃引起的、但我的示波器速度不够快、无法看到这一点:

开关节点的行为如下:

您能给我提供一些关于如何解决这个问题的建议吗?
此致、
马丁