This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:CE/FCC 辐射发射故障

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245073/tps55340-ce-fcc-radiated-emission-fail

器件型号:TPS55340

您好!

在完全合规性测试期间、我们遇到了似乎与 TPS55340升压转换器相关的过高辐射。

升压转换器可将2S 锂聚合物电池电压(6V - 8.4V)升压至20V、此时800 mA 为最大输出电流。 当输出上没有负载时、我们通过测试、但对于已经有400 mA 的负载、我们失败了:

升压转换器的发射似乎在125到250 MHz 范围内。 升压的频率设置为779kHz、放大后也可将其视为谐波:

  1. 162.000 MHz
  2. 162.743 MHz (Δ743 kHz)
  3. 163.485 MHz (Δ742 kHz)
  4. 164.255 MHz (Δ770 kHz)
  5. 164.970 MHz (Δ715 kHz)

借助磁场探头、我能够看到相同的尖峰、并且通过将频率增加到1 MHz、这些尖峰由1 MHz 隔开。
当使用示波器测量升压的输出和开关节点时、我注意到在开关打开和关闭时输出上出现许多峰值:

这可能是由振铃引起的、但我的示波器速度不够快、无法看到这一点:

开关节点的行为如下:

您能给我提供一些关于如何解决这个问题的建议吗?

此致、
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我希望我们讨论的是辐射发射、对吧?

    有时、输入和输出端非常接近功率级的高频电容器会有所帮助。

    开关节点上的缓冲器也可能会有所帮助。

    有时更改电感器也会有所帮助。

    此致、
    布里吉特