This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1524A:OSC 外部电路

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234060/uc1524a-osc-external-circuit

器件型号:UC1524A

请告诉我 OSC 的推荐应用电路。
(数据表仅提到"同步"。)
届时、请告知我外部器件的型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OSC 用于振荡器脉冲监控-如果不需要外部频率同步、可以使用示波器来检查时钟。

    要设置振荡器频率、您只需为 RT 使用一个电阻器、为 CT 使用一个电容器、在引脚和 GND 之间各接一个。 RT 和 CT 的值可以在数据表的第5页上找到、因此当您知道频率时、您可以从该页面上的图表中获取 RT 和 CT 值。 最好使用相对您的工作温度范围具有良好容差的 RT 和 CT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我想使用 OSC 作为外部频率同步。
    在这种情况下、请提供一个连接到 OSC 的电路图示例。
    如果可能、请告知我器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要设计一个电路来生成时钟信号、用于同步器件、其脉冲峰值约为3.5V、脉冲宽度约为时钟周期的50%占空比、 要同步的器件需要让 RT 和 CT 将其频率设置为低于外部时钟频率10%到15%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    当脉冲峰值超过3.5V 时、会发生什么情况? (例如、大约5V)
    请向我展示一个连接到 OSC 的电路示例?
    (包含电阻器、电容器、晶体管或 FET 的电路图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果进行两个器件的频率同步、则可以将两个 OSC 引脚连接在一起、同时设置其中一个器件的 OSC 频率比另一个高10到12%、这样两个器件与具有更高 OSC 的器件同步。

    如果您对外部同步时钟使用其他电路、可考虑使用计时器555。 OSC 脉冲峰值最好保持在3V 至3.7V 之间、目标大约为3.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我展示连接到 OSC 端子的电气部件的电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以对预期频率使用典型的计时器555电路、然后将该电路连接到 OSC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要将电路(1)或(2)连接到 OSC 引脚。
    您有任何疑问吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保峰值电压约为3.5V。 无需担心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)我正在尝试将 TC74HC00AP 的 Y 引脚连接到 OSC 引脚、但是否有任何问题?

    (2) OSC 引脚是否需要阻尼电阻器?

    如果是、可以参考多少欧姆?

    (3) OSC 引脚需要多大的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (1)如果峰值电压大约为3.5V、则可以。

    (2)一般来说、如果 SYNC 信号连接距离很远、我建议使用双绞线 Y 和 GND。

    (3) OSC 至 GND 具有电阻2kΩ。 对于3.5V 峰值、OSC 要求的电流为3.5V/2k = 1.75mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为 OSC 引脚进行外部同步施加了以下电压、并运行了几分钟。 然后、我认为 UC1524A 损坏了。 (启动需要几秒钟时间、OSC 停止接受外部同步信号。)
    ■Ω 高电平:应用直流+5V
    ■Ω 低电平:短接至 GND

    请告诉我、是否有任何因素会在上述使用中破坏 UC1524A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供同步信号波形。 我提到了3.5V、但您提到了5V、为什么您没有遵循我提到的电压值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    OSC 引脚的绝对最大额定电压是否为3.7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、根据我所知、这就是我多次提到将其保持在大约3.5V 的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要将电路连接到 OSC 引脚。
    您有任何疑问吗?
    VREF 是 UC1524A 的16引脚。 (5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 将 R4从0Ω 更改为100Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议更改 R3时使用具有2%齐纳电压容差的3.3V 齐纳二极管。

    您也可以使用3.6V 齐纳二极管、但要确保它的容差为最大3.7V

    OSC 的内部电阻不是指定的参数、因此固定的 R3可能不工作。