请告诉我 OSC 的推荐应用电路。
(数据表仅提到"同步"。)
届时、请告知我外部器件的型号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
OSC 用于振荡器脉冲监控-如果不需要外部频率同步、可以使用示波器来检查时钟。
要设置振荡器频率、您只需为 RT 使用一个电阻器、为 CT 使用一个电容器、在引脚和 GND 之间各接一个。 RT 和 CT 的值可以在数据表的第5页上找到、因此当您知道频率时、您可以从该页面上的图表中获取 RT 和 CT 值。 最好使用相对您的工作温度范围具有良好容差的 RT 和 CT。