This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180D

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180EVM-573, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240243/ucc28180-ucc28180d

器件型号:UCC28180

大家好、

我们已经购买了 EVM 板 UCC28180EVM-573、可对其进行修改以获得高压低电流。 我怀疑 IC 是否存在任何限制、直到我们能够获得升压电压。 我们需要生成680-800VDC。

我们得到了750VDC、其中更换了元件、并在几秒钟后整理了 IC 引脚(VCC 和 GTDRV 引脚)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navroj:

    由于这是一个控制器、因此理论上输出电压可以达到所需的高电平。 但是、您必须确保 UCC28180不会遇到会超出器件绝对最大额定值的电压尖峰。  

    在不查看原理图或示波器快照的情况下、我首先猜测当将输出电压提高到750V 时、栅极驱动器上可能会出现超过22V 的振铃。  

    我希望这有助于您弄清这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的澄清。 接下来就有一个与此相关的问题。 如果我们为 EVM 上的交流电源通电、而不为 IC 的12VDC 偏置电源通电。 对 IC 有什么影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navroj:

    没有12VDC 偏置、IC 就没有电源。 因此不会发生任何情况。 这基本上跳过了 EVM 用户指南中的加电序列的步骤 D:

    我希望这可以回答您的问题。