请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 大家好、
我们已经购买了 EVM 板 UCC28180EVM-573、可对其进行修改以获得高压低电流。 我怀疑 IC 是否存在任何限制、直到我们能够获得升压电压。 我们需要生成680-800VDC。
我们得到了750VDC、其中更换了元件、并在几秒钟后整理了 IC 引脚(VCC 和 GTDRV 引脚)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们已经购买了 EVM 板 UCC28180EVM-573、可对其进行修改以获得高压低电流。 我怀疑 IC 是否存在任何限制、直到我们能够获得升压电压。 我们需要生成680-800VDC。
我们得到了750VDC、其中更换了元件、并在几秒钟后整理了 IC 引脚(VCC 和 GTDRV 引脚)。