This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912-Q1:它可以控制 RGB LED 吗?

Guru**** 2544710 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5912-Q1, TLC6C5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244644/tlc6c5912-q1-can-it-control-rgb-led

器件型号:TLC6C5912-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC6C5912

尊敬的 TI 专家:

我的客户将 TLC6C5912-Q1用作他们的汽车产品。

问题是、它们需要控制 RGB LED、但它的类别仅是 LED 驱动器、而不是 RGB LED 驱动器。

另一方面、TLC6C5912 (非自动版本)位于 RGB LED 驱动器中。

那么、TLC6C5912-Q1能否控制 RGB LED?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    可以、TLC6C5912-Q1可用作 RGB 驱动器。

    但具体的应用需求取决于您的要求。

    Br、

    海利。