This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:滤波电路

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220394/tps54200-filtering-circuits

器件型号:TPS54200
主题中讨论的其他器件: TPS92200

您好、TI!

1) 1)应如何连接高频滤波电容器或 LC 滤波电容器? 它应该按照 COUT 连接到 Rsense? 还是应该按照常见滤波概念连接到 GND?

2)由于 LED+/- 将会穿过长度总共大于20cm 的3块板,有没有滤波概念的建议? 例如、出于预防目的、本设计中需要包含的任何建议的滤波电容器值或公式。

谢谢。此致、

ZL Woon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    1) 1)滤波电容器 应与 LED 并联。

    2)我会建议将滤波电容器放置在更靠近 LED 侧的位置 、以减少导线电感对电容器交流阻抗的影响。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    甚至100pF 至560pF 等高频滤波电容器也与 LED 并联、而不是分流到 GND?  

    此 TPS54200之所以特别以这种方式连接、是因为什么原因? 我发现 TPS92200 LC 滤波器连接到 GND、而不是与 LED 并联。

    请为 我添加的组件提供如下建议。

    谢谢。此致、

    ZL Woon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    • 对于较小的电容器、如果您想滤除 LED 上的一些高频电流纹波/噪声、请将其与该大电容器并联并靠近 LED。
    • 实际上、我认为也可以将电容器从 LED 的阳极连接到 GND。 我需要向我们团队的一些高级专家核实这一点。 得到反馈后、我会及时向您通报最新情况。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    您是否从您的高级专家那里得到反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    对于 TPS54200 / TPS92200、可以将电容器从 LED 阳极连接到 LED 阴极从 LED 阳极连接到 GND。 主要区别如下所示:

    • 当您将电容器从 LED 阳极连接到 LED 阴极时、 会检测电感器电流。 这可能会使反馈环路更加敏感和快速。
    • 当您将电容器 从 LED 阳极连接到 GND 时、会检测到 LED 电流(这可能落后于电感器电流)。 这可能会使反馈环路的速度更慢一些、但 LED 电流更准确(因为 LED 电流已被检测并稳定)。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    如果我同时进行两路连接、即从 LED 阳极到 LED 阴极的电容为1x22uF、从 LED 阳极到 GND 的电容为1x22uF、这可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我想补充和汇编以下问题:

    1) 1) 如果我同时进行两路连接、即从 LED 阳极到 LED 阴极的电容为1x22uF、从 LED 阳极到 GND 的电容为1x22uF、是否可以? 任何折衷都会导致稳定性问题?

    2) 2)在这种情况下、最好放置在电感器后面的并联电容器(LED 阳极到 LED 阴极)、并且并联电容器(LED 阳极到 GND)必须尽可能靠近 LED?

    3) 3)上述电容是否会影响 FB 引脚上的 RC 滤波器选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4) 4)选择并联电容的任何公式或电容范围(LED 阳极到 LED 阴极)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    1) 1)因为您使用的 TPS92200D2具有模拟调光功能。 因此、我认为 从 LED 阳极到 GND 的电容器更适合您、因为它可以产生更精确的 LED 电流。 我认为您不需要  从 LED 阳极到 LED 阴极的电容器 、除非您在测试中看到需要电容器(例如、您看到 LED 电流具有较大的纹波)。 增加电容器会使反馈环路更加复杂、因此需要更加小心。

    2) 2) 建议将 LED 阳极到 GND 之间的电容器放置在靠近 IC 的位置。

    3)是。 它们都是循环的组成部分。 我的建议是、只在您需要时添加 RC 滤波器。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    2) 2)如果 TPS9220 IR 信号需要通过几个电路板传输、如下所示、我认为我需要添加几个电容器来滤除其他电路板的任何高频噪声和低频纹波。 因此、从 LED 阳极到 GND 的电容器或从 LED 阳极到 LED 阴极的电容器是更好的解决方案? 还是需要两者同时实施?

     

    3) 3)如何定义只在需要时添加 RC 滤波器?  此外、由于 TPS92200没有此语句、您能否获得 RC 滤波器选择指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    2)我想你可以实现这两个。

    3) 3)我目前正在尝试寻找有关 TPS92200 RC 滤波器选择的一些设计指南。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    2) 2)我认为 TPS92200也可以实施这两种方法、我说得对吗? 但是、我如何定义哪种方法更好或更高的优先级呢? 基于所选的驱动器?

    您可以看到、TPS92200和 TPS54200的推荐应用电路不同。  

    3) 3)是否有设计指南的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    2) 2)是。 你是对的。 数据表中显示的连接具有更高的优先级、您应该首先遵循该连接。 然后、如果需要、您可以添加额外的电容器/滤波电路。

    3) 3)您可以参阅此应用报告- www.ti.com/.../slvaei7

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    3) 3)该文档介绍了 LC 滤波器产生的单极点、但没有有关模拟调光和 PWM 调光模式的 FB 引脚 RC 滤波器选择指南、如 YPS54200中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    接地短路情况。 理解你的观点。 我认为我们仍需要检查内部设计。 我已经为您推动了进步。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

     是否有关于 TPS92200 RC 滤波器选择的设计指南的更新?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    让我来联系设计团队、看看他们是否有一些更新。

    BR、Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    设计团队已经做了一些研究、他们表示会在下周二之前总结并提供反馈。

    BR、Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    感谢您的耐心等待。 我们已分析了 TPS54200/1和 TPS92200的内部电路。 以下是我们的 最后结论 TPS92200 / TPS54200输出电容器和 FB 滤波器设计。

    关于输出电容器位置、

    • 对于 TPS92200、输出电容器应放置在 从 LED 阳极到 GND
    • 对于 TPS54200/1、输出电容器应放置在 从 LED 阳极到 LED 阴极

    关于 FB 滤波器设计、

    • 对于 TPS92200、  无 RC 滤波器 FB 引脚需要。 如有需要、您可以添加一个<= 1k Ω 的电阻器 R_FB、如下所示、以滤除一些高频噪声、然后这些噪声会进入 FB 引脚、但 无电容器 FB 引脚和 GND 之间。
    • 对于 TPS54200/1、 需要使用 RC 滤波器 小的漏电感。  要设计滤波器、请参阅数据表中的9.2.1.2.4 FB 引脚 RC 滤波器选择部分。

    此致、

    周老师