主题中讨论的其他器件: TPS92200
您好、TI!
1) 1)应如何连接高频滤波电容器或 LC 滤波电容器? 它应该按照 COUT 连接到 Rsense? 还是应该按照常见滤波概念连接到 GND?
2)由于 LED+/- 将会穿过长度总共大于20cm 的3块板,有没有滤波概念的建议? 例如、出于预防目的、本设计中需要包含的任何建议的滤波电容器值或公式。
谢谢。此致、
ZL Woon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
1) 1)应如何连接高频滤波电容器或 LC 滤波电容器? 它应该按照 COUT 连接到 Rsense? 还是应该按照常见滤波概念连接到 GND?
2)由于 LED+/- 将会穿过长度总共大于20cm 的3块板,有没有滤波概念的建议? 例如、出于预防目的、本设计中需要包含的任何建议的滤波电容器值或公式。
谢谢。此致、
ZL Woon
您好、ZL:
对于 TPS54200 / TPS92200、可以将电容器从 LED 阳极连接到 LED 阴极或从 LED 阳极连接到 GND。 主要区别如下所示:
此致、
周老师
周老师、您好!
我想补充和汇编以下问题:
1) 1) 如果我同时进行两路连接、即从 LED 阳极到 LED 阴极的电容为1x22uF、从 LED 阳极到 GND 的电容为1x22uF、是否可以? 任何折衷都会导致稳定性问题?
2) 2)在这种情况下、最好放置在电感器后面的并联电容器(LED 阳极到 LED 阴极)、并且并联电容器(LED 阳极到 GND)必须尽可能靠近 LED?
3) 3)上述电容是否会影响 FB 引脚上的 RC 滤波器选择?
您好、ZL:
1) 1)因为您使用的 TPS92200D2具有模拟调光功能。 因此、我认为 从 LED 阳极到 GND 的电容器更适合您、因为它可以产生更精确的 LED 电流。 我认为您不需要 从 LED 阳极到 LED 阴极的电容器 、除非您在测试中看到需要电容器(例如、您看到 LED 电流具有较大的纹波)。 增加电容器会使反馈环路更加复杂、因此需要更加小心。
2) 2) 建议将 LED 阳极到 GND 之间的电容器放置在靠近 IC 的位置。
3)是。 它们都是循环的组成部分。 我的建议是、只在您需要时添加 RC 滤波器。
此致、
周老师
周老师、您好!
2) 2)如果 TPS9220 IR 信号需要通过几个电路板传输、如下所示、我认为我需要添加几个电容器来滤除其他电路板的任何高频噪声和低频纹波。 因此、从 LED 阳极到 GND 的电容器或从 LED 阳极到 LED 阴极的电容器是更好的解决方案? 还是需要两者同时实施?
3) 3)如何定义只在需要时添加 RC 滤波器? 此外、由于 TPS92200没有此语句、您能否获得 RC 滤波器选择指南?
您好、ZL:
2) 2)是。 你是对的。 数据表中显示的连接具有更高的优先级、您应该首先遵循该连接。 然后、如果需要、您可以添加额外的电容器/滤波电路。
3) 3)您可以参阅此应用报告- www.ti.com/.../slvaei7
Br、
周老师
您好、ZL:
感谢您的耐心等待。 我们已分析了 TPS54200/1和 TPS92200的内部电路。 以下是我们的 最后结论 TPS92200 / TPS54200输出电容器和 FB 滤波器设计。
关于输出电容器位置、
关于 FB 滤波器设计、
此致、
周老师