主题中讨论的其他器件:LM5156EVM-BST
大家好、
我对 Demoboard LM5156EVM-BST 有疑问。
现在、我尝试使用 Demoboard LM5156EVM-BST 更改电压 IC、
测试条件为
>输入电压12V,
>输出电压25V
>Fsw=2200kHz
>输出电流;30mA
然后、我按如下方式修改测试板、
>电感器22μH
>Cout 4.7μF×2,且10μF×2
*FET 和二极管是原始的(不改变为降级板)。
然后、作为电流测量的测试结果。
电感器输出的电流大小为182mA、231mA (连接)
所以、这个数量比 下面公式的计算结果大很多。 (计算结果为 I 141mA)
请告诉我您关于计算结果和测试结果之间差异的建议。