This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:电感器的电流大小

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156EVM-BST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244225/lm5156h-current-amount-of-inductor

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件:LM5156EVM-BST

大家好、

我对 Demoboard LM5156EVM-BST 有疑问。

现在、我尝试使用  Demoboard LM5156EVM-BST 更改电压 IC、  

测试条件为

>输入电压12V,  

>输出电压25V

>Fsw=2200kHz

>输出电流;30mA

然后、我按如下方式修改测试板、

>电感器22μH

>Cout 4.7μF×2,且10μF×2

*FET 和二极管是原始的(不改变为降级板)。

 

然后、作为电流测量的测试结果。

电感器输出的电流大小为182mA、231mA (连接)

所以、这个数量比 下面公式的计算结果大很多。 (计算结果为 I 141mA)

请告诉我您关于计算结果和测试结果之间差异的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro:

    您使用了什么作为计算中的效率估算值?  

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    估计效率;

    效率90%⇒141mA

    效率80%⇒150mA

    效率70%⇒1460mA

    我认为,即使效率是70 %,测试重新密封与计算结果不匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro:

    差异极有可能出现在效率估算中。 如果您将开关频率增加到2.2MHz、但没有优化其他元件、我预计 EVM 上的效率不好。

    请使用设计计算器 https://www.ti.com/lit/zip/snvc224 并检查外部元件是否仍然适用。 如果滚动到计算的末尾、您可以看到在该高频下获得的功率损耗估算值。

    此致、
    布里吉特