您好!
TPS62A02有两种调节输出电压的功能模式:PSM 或 PWM。
-当输出电流低于100 mA 时,PSM 被自动选择。
否则选择 PWM。
两种模式之间的转换是否平稳? 我的意思是、在两种调节模式之间切换时是否有任何伪影? (调节不连续性、输出电压阶跃或输出电流纹波变化。)
此外、为什么在直流/直流转换器处于 PSM 模式时、Webench 不提供相位裕度和增益裕度?
提前感谢您的回复。
此致、
马蒂厄
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TPS62A02有两种调节输出电压的功能模式:PSM 或 PWM。
-当输出电流低于100 mA 时,PSM 被自动选择。
否则选择 PWM。
两种模式之间的转换是否平稳? 我的意思是、在两种调节模式之间切换时是否有任何伪影? (调节不连续性、输出电压阶跃或输出电流纹波变化。)
此外、为什么在直流/直流转换器处于 PSM 模式时、Webench 不提供相位裕度和增益裕度?
提前感谢您的回复。
此致、
马蒂厄
您好、Mathieu、
昨夜无眠 说:PSM 在输出电流低于100 mA 时自动选择。
它取决于负载电流以及其他工作条件。 在下面的效率图中可以观察到这种情况(图的形状会根据运行条件和负载电流在一点处发生变化)
通常、转换会足够平滑、在转换阶段对 Vout 下冲和过冲是否有一些限制?
昨夜无眠 说:此外、为什么在 DC/DC 处于 PSM 模式时 Webench 不提供相位裕度和增益裕度?
由于 webench 与波特图测量有关、以前存在一些错误、我们目前正在进行中、并将很快更新此选项。
谢谢。此致、
Moheddin。
您好 Moheddin:
很抱歉这么晚才回复。
我实际上使用了三个直流/直流 TPS62A02。
1) 1)输入:4.5V +/- 5%、输出1V 1A
2) 2)输入:4.5V +/- 5%、输出1.8V 0.1A
3) 3)输入:4.5V +/- 5%、输出3.3V 0.4A
对于第三种应用(输出3.3V、我可以看到效率不连续、可能是由于 PSM 切换到 PWM 这两种模式所致。
此致、
马蒂厄