This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:PSM 和 PWM 模式

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243905/tps62a02-psm-and-pwm-modes

器件型号:TPS62A02

您好!

TPS62A02有两种调节输出电压的功能模式:PSM 或 PWM。
-当输出电流低于100 mA 时,PSM 被自动选择。
否则选择 PWM。

两种模式之间的转换是否平稳? 我的意思是、在两种调节模式之间切换时是否有任何伪影? (调节不连续性、输出电压阶跃或输出电流纹波变化。)
此外、为什么在直流/直流转换器处于 PSM 模式时、Webench 不提供相位裕度和增益裕度?

提前感谢您的回复。

此致、

马蒂厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    昨夜无眠 说:
    PSM 在输出电流低于100 mA 时自动选择。

    它取决于负载电流以及其他工作条件。 在下面的效率图中可以观察到这种情况(图的形状会根据运行条件和负载电流在一点处发生变化)  

    [报价 userid="82465" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243905/tps62a02-psm-and-pwm-modes ]两种模式之间的转换是否平滑? 我的意思是、在两种调节模式之间切换时是否有任何伪影? (调节不连续性、输出电压阶跃或输出电流纹波变化。)

    通常、转换会足够平滑、在转换阶段对 Vout 下冲和过冲是否有一些限制?

    昨夜无眠 说:
    此外、为什么在 DC/DC 处于 PSM 模式时 Webench 不提供相位裕度和增益裕度?

    由于 webench 与波特图测量有关、以前存在一些错误、我们目前正在进行中、并将很快更新此选项。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mathieu、

    昨夜无眠 说:
    此外、为什么在 DC/DC 处于 PSM 模式时 Webench 不提供相位裕度和增益裕度?

    您能向我提供您的运行条件吗?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moheddin:

    很抱歉这么晚才回复。
    我实际上使用了三个直流/直流 TPS62A02。
    1) 1)输入:4.5V +/- 5%、输出1V 1A
    2) 2)输入:4.5V +/- 5%、输出1.8V 0.1A
    3) 3)输入:4.5V +/- 5%、输出3.3V 0.4A

    对于第三种应用(输出3.3V、我可以看到效率不连续、可能是由于 PSM 切换到 PWM 这两种模式所致。

    此致、

    马蒂厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    感谢您提供操作条件。

    Y 轴在效率图中的缩放比例非常小(0.25%)、因此此处即使是1.75%的效率差异也很明显、您也可以在数据表中提供的效率图中观察到转换模式期间效率的类似变化。

    谢谢。此致、

    Moheddin。