This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R3:具有可调开关频率的固定输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243951/tpsm365r3-fixed-output-with-adjustable-switching-frequency

器件型号:TPSM365R3

大家好、  

我要使用固定输出为3.3V 的 TPSM365R3。  

对于实验室测试、我希望能够更改开关频率(通过更改电阻器值)、但保持固定的输出。  

从上图可以看出这种配置是可行的:  

TPSM365R3V3FRDNR。  

但我在下表中看不到该选项:

我只是想确保可以实现具有可调开关频率的固定输出电压。  

 非常感谢!  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ohad、

    请参阅 DS 第22页、 9.3.6外部 CLK SYNC (使用 MODE/SYNC)。 但 RT 功能不是,此引脚在内部进行了修整。

    请注意此处的引脚说明、  

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:  
    不确定我是否理解您的答案。  

    我们可以提供具有固定输出电压并修整为 RT 的器件型号吗? 我们不需要 SYNC 选项也不需要外部时钟  

    此致。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ohad、

    我们仅提供所列的 Deice TRIM 选项。 对于您的器件、如果需要更改频率、唯一的方法是使用外部时钟、而不是 RT。  除非有大量的市场营销或目标客户、否则我们不能打开新项目。

    埃莱娜