This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于电池测试的器件、包括充放电周期和容量测量

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ27Z746, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242840/suitable-device-for-cell-testing-including-charge-discharge-cycle-and-capacity-measurement

主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、BQ27Z561 和 BQ27Z746

我们有 LG mj1电池(Chem_ID_2059)、我们希望对这些电池中的数百个进行筛选(找到用于电池组设计的匹配电池)、以便对其进行充电/放电周期和容量测量

此设计需要 BQ 系列充电器、监测计和 MSP430 MCU、但我们不知道哪些器件(充电器和监测计)更适合该应用。  

PL 还需要注意的是、要同时运行数百节电池、因此我们需要制作如此多的卡、因此选择合适的器件非常重要。 因此、请求为该应用建议最佳的充电和测量器件。  

此外、建议 在阻抗跟踪(IT)、CEDV 或库仑计数器件中使用最适合该应用的器件。  

电芯固定:LGMJ1

充电速率固定:c/2

放电率为:2.5C、2C、C、C/2

为实现准确充电和放电所需的器件、而不是用于系统产品安装。  

请推荐最好的设备和技术(IT/CCEDV/CC)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    我们的产品并非设计用于执行此类测试、这就像尝试通过匹配老化的电池来重新制作电池组一样。 如果您想使用监测计来帮助分析、我推荐 BQ40Z80、因为它最多有6节串联电池、因此可以在每个周期分析最多数量的电池。

    我会针对充电器的选择设立一个单独的帖子、因为该主题专门分配给了电量监测计侧。 您可以链接您感兴趣或符合某些标准的器件型号。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、电池组是新电池、但我们要确保它们在各种温度和放电率下的容量 n 行为方面匹配。我们要使用电量监测计和充电器测试各个电池、因此需要适合1节电池的合适器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    对于具有超高灵活性的单节电池电量监测计、BQ27Z561是理想之选。 您基本上需要在每个电池单元上运行一个学习周期。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件在电流/库仑计数和电压测量方面非常准确。 但是、每个电池单元的学习周期对于我的应用来说是无用的。 我能否仅将该器件用于测量电流和电压、或者本质上简单地使用库仑计数 I hv 主机 MCU 来完成其他任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    是的、您可以使用 BQ27z561仅读取 IVT 数据并通过主机进行处理。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅为最后一个查询。

    我更倾向于 BQ27Z746 bcz、因为它具有保护电路、也与 bq27z561相比。  

    我可以使用746代替561吗? 它是否符合目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    两种方法都可以起作用、主要区别是746具有集成式 FET 驱动器和硬件/固件保护功能、可控制 FET。

    此致、

    怀亚特·凯勒