我们有 LG mj1电池(Chem_ID_2059)、我们希望对这些电池中的数百个进行筛选(找到用于电池组设计的匹配电池)、以便对其进行充电/放电周期和容量测量
此设计需要 BQ 系列充电器、监测计和 MSP430 MCU、但我们不知道哪些器件(充电器和监测计)更适合该应用。
PL 还需要注意的是、要同时运行数百节电池、因此我们需要制作如此多的卡、因此选择合适的器件非常重要。 因此、请求为该应用建议最佳的充电和测量器件。
此外、建议 在阻抗跟踪(IT)、CEDV 或库仑计数器件中使用最适合该应用的器件。
电芯固定:LGMJ1
充电速率固定:c/2
放电率为:2.5C、2C、C、C/2
为实现准确充电和放电所需的器件、而不是用于系统产品安装。
请推荐最好的设备和技术(IT/CCEDV/CC)