This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52:0.8V LDO 设计

Guru**** 2522000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244298/tps7a52-0-8v-ldo-design

器件型号:TPS7A52

我计划使用 TPS7A52 生成0.8V 电压、我们是否需要在 FB 和输出引脚之间放置一个电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    只需将 FB 引脚短接到 OUT 引脚即可。  如果 Vout = 0.8V、则无需反馈电阻器。

    谢谢。

    斯蒂芬