请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5166 主题中讨论的其他器件: LM5155、 LM5165
您好!
请查看下面的时间表图、我们需要的输出电压是3.3V+/-0.05V、而且 有一些质量产品的输出电压是 3.36V、它可能是2%的故障率、
我们使用 LM5155时没有这个问题(LM5166 不添加 R1104且 ILIM 悬空)、谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.