This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:输出电压容差问题

Guru**** 2504115 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166, LM5155, LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243374/lm5166-the-output-voltage-tolerance-issue

器件型号:LM5166
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5165

您好!

请查看下面的时间表图、我们需要的输出电压是3.3V+/-0.05V、而且 有一些质量产品的输出电压是 3.36V、它可能是2%的故障率、

我们使用 LM5155时没有这个问题(LM5166 不添加 R1104且 ILIM 悬空)、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    a、假设 LM5155升压了、因此我不知道它与此问题有何关系。

    另外、原理图还显示了 LM5165。

    但是、您似乎是在 PFM 模式下使用设备。

    我认为也不能依靠这种模式来提供非常小的输出电压容差。

    您可能需要尝试 COT 模式。

    另外、对于固定的输出电压器件、对3.3V 输出的限制为3.23V 到3.37V。

    我不确定使用外部分压器的效果是否可以更好。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭这个帖子。

    谢谢