请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5166 主题中讨论的其他器件: LM5155、 LM5165
您好!
请查看下面的时间表图、我们需要的输出电压是3.3V+/-0.05V、而且 有一些质量产品的输出电压是 3.36V、它可能是2%的故障率、
我们使用 LM5155时没有这个问题(LM5166 不添加 R1104且 ILIM 悬空)、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
a、假设 LM5155升压了、因此我不知道它与此问题有何关系。
另外、原理图还显示了 LM5165。
但是、您似乎是在 PFM 模式下使用设备。
我认为也不能依靠这种模式来提供非常小的输出电压容差。
您可能需要尝试 COT 模式。
另外、对于固定的输出电压器件、对3.3V 输出的限制为3.23V 到3.37V。
我不确定使用外部分压器的效果是否可以更好。
谢谢