This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:TPS53318所面临的问题

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241320/tps53318-issue-facing-with-tps53318

器件型号:TPS53318

您好

我已经设计了一个 PCB、使用 TPS53318将16V 转换为5V、但无法获得所需的输出。

我的输出和反馈也是0.2-0.3V。

我在此添加原理图、供您参考、因为我已在 TI webench 进行了仿真。

请仔细研究并相应地帮助我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anmol、您好!

    David 会检查您的问题并很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anmol、

    在我查看时、有两项非常突出。   

    C1为1nF、并且应该是我运行的 webench 仿真的1uF。

    此外、C4为100nF、应为1nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,戴维

    感谢您的答复。

    我使用的组件与您建议的组件相同、我得到的输出电压为5.1V

    当我获取1A 电流时可以正常工作、开始将电流增加0.2A、直到达到3A。

    但如果我在启动器件时获取2安甚至1.5安的电流、输出电压会立即变为零。

    或者、如果我将电流从1A 更改为2A/3A、甚至输出也变为0V

    我不能弄清楚这可能是什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     可能会触发电流限制阈值。

    让示波器检查输出电压。 如果输出在重新启动之前斜升并停止16ms、则会触发电流限制。  

    增加电流限制跳变阈值 或将软启动时间变化模式从100增加到475kOhm、以减少启动时的浪涌电流。 。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何提高电流限制跳变阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我以0.1安培的阶跃增大电流时、电流会达到3安培、但电压在3安培时会达到4.8V (输出电压不稳定)

    当我以1安培的负载电流启动器件看起来正常、并且以大于1安培的电流启动器件时、输出电压会降至零伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRIP 引脚上的电阻器可设置过流限值。   将 R8 (60.4k Ω)更改为更大的值、以增加限制。  

    数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps53318.pdf#page=25中的跳闸电阻器公式18 

    尝试使用100k Ω 电阻器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当输出电流为1A 且接近3A 时、您能否发布输出电压和 LL 节点的示波器图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    我在这里观察到的一件事是、在任何情况下我都无法超过3.1安培。

    我想当我直接以3A 的电流启动该器件时、峰值电流可能超过3A、这就是为什么器件不能直接以3A 或2A 的电流启动、而输出电压变为零的原因。

    我曾尝试在跳闸时增加电阻值、大约100k、甚至340k、但偏差行为没有变化。 以及反复更改软启动电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但还有一个问题、该器件支持高达8安培的电流、这可能是什么原因、我不能理解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anmol、您好!

    由于美国度假,丹尼尔将在7/4后回复您,感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多种故障可导致输出电压关断、分别是 OCP、OVP、UVP、OTP UVLO。

    我们需要引脚波形来识别问题。  

    2)在事件发生期间布置示波器图。   输出电压、LL 节点和 VREG 节点。