您好
我已经设计了一个 PCB、使用 TPS53318将16V 转换为5V、但无法获得所需的输出。
我的输出和反馈也是0.2-0.3V。
我在此添加原理图、供您参考、因为我已在 TI webench 进行了仿真。

请仔细研究并相应地帮助我。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TRIP 引脚上的电阻器可设置过流限值。 将 R8 (60.4k Ω)更改为更大的值、以增加限制。
数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps53318.pdf#page=25中的跳闸电阻器公式18
尝试使用100k Ω 电阻器