请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 在我的设计中、Dock 站有两个用于外部电源的端口:
第一个是连接到 TPS65988的端口 B 的 C 型充电器
第二个是带直流插孔的标准电源。
在两种情况下、为 TPS65988的系统 VIN_3V3 (引脚5)提供降压3.3V 电源。
第一个问题是 PP1_CABLE 是强制性的? 我可以将该引脚悬空吗?
第二个问题是、我应该在引脚 ADCIN1_BUSPOWER (#36)中实现哪种硬件设置配置来右启动?
我实际上有两种情况。
该系统可作为自供电设备由外部供应商供电。
有时需要使用外部 Type-C 充电器从 TPS65988的 B (灌电流)端口为系统供电。
端口 A 仅是连接到笔记本电脑的 UFP 和电源(5V - 20V@3A)。
提前感谢