This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:启动和 VCONN 上电

Guru**** 2811125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244182/tps65988-power-on-boot-and-vconn

器件型号:TPS65988

在我的设计中、Dock 站有两个用于外部电源的端口:

第一个是连接到 TPS65988的端口 B 的 C 型充电器

第二个是带直流插孔的标准电源。

在两种情况下、为 TPS65988的系统 VIN_3V3 (引脚5)提供降压3.3V 电源。

第一个问题是 PP1_CABLE 是强制性的? 我可以将该引脚悬空吗?

第二个问题是、我应该在引脚 ADCIN1_BUSPOWER (#36)中实现哪种硬件设置配置来右启动?

我实际上有两种情况。

该系统可作为自供电设备由外部供应商供电。

有时需要使用外部 Type-C 充电器从 TPS65988的 B (灌电流)端口为系统供电。

端口 A 仅是连接到笔记本电脑的 UFP 和电源(5V - 20V@3A)。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 将需要 PPx_CABLE 为 VCONN 电缆供电、您的底座应用可能需要该电源能够提供大于3A 的电流。
    •   有关默认配置的详细信息、请参见第8.4.1节"TPS65988数据表的引导"。

    由于7月4日是假日、TI E2E 设计支持论坛的回复可能会从7月3日推迟到7月4日。 感谢您的耐心。