This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:LM5176-Q1输出不稳定问题

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242116/lm5176-q1-lm5176-q1-output-instability-issue

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176

您好、TI 团队:
我们将 LM5176QPWPTQ1用于降压-升压转换器。 我们正面临输出电压不稳定问题(即使在空载、使用小负载等情况下也是如此)。  以下是我们的原理图及简要的系统规格。

输入电压(最小值):27V
输入电压(最大值):33V
输出电压(NOR):30V

请求您也提供同样的支持。
如果需要更多详细信息(例如完整的原理图、布局视图等)、您可以共享电子邮件 ID 吗?我们可能会共享相同的电子邮件 ID。
感谢您!e2e.ti.com/.../LM5176_5F00_OUT_5F00_Issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 您能否发送输出电压、输入电压、FB 和 SS 引脚电压的范围 ? 我们期待收到您的反馈。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mortiz、
    当然、让我再次收集这些数据并尽快与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:
    很耗时、与此同时、您是否有机会阅读了上面附加的原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:
    请找到输入/输出电压波形。

    输入电压(蓝色)~32V。
    输出(红色)~29.33V。
    负载:无(0 mA)负载。

    重要提示: 我们已经收集了这个波形、想要采集 FB 和 SS 波形、但我们只是打开了电源、发现 LM5176 IC 已损坏、因此我们无法采集 FB 和 SS 波形。 4到5个 IC 都已损坏。

    LM5176为什么会造成损坏?

    波形_1:
     


    Wavwform_2 (波形1的缩放版本):



    第二次启动:LM5176已损坏(输入/输出)波形:

    波形_3


    波形3的缩放版本:


    请 以非常高的优先级考虑这一问题、我们在本周之前会有一些客户演示。  非常感谢您在同样的方面提供快速支持。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    感谢您的答复。 您能否也将整个原理图与功率级分享一下?

    是否已使用 Excel 计算器检查此原理图? ( https://www.ti.com/lit/zip/snvc208 )

    您能否说明开关节点的连接位置? 在原理图中、似乎开关节点接地。 我们期待您的回复。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:
    我们想在电子邮件中分享原理图、并分享我们为什么将 S/W 节点连接到 GND 的所有详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以共享电子邮件 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Mortiz:  
    您能否说明开关节点的连接位置? 在原理图中、似乎开关节点接地。 我们期待您的回复。
    =>由于我们使用外部 MOSFET 驱动器(UCC277xx)驱动4个并联功率 MOSFET、因此在原理图准备过程中、我们联系了 TI、在哪里可以连接 S/W、然后他们建议把 S/W 连接到 GND、这样我们就连接了 S/W 节点到 GND。

    我们想通过电子邮件共享整个电源原理图、能不能共享电子邮件 ID?
    谢谢!

    重要提示:请将此问题视为非常重要的优先事项,我们真的指望您再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:
    请在下面找到我的电子邮件 ID
    shankar@sayvm.com

    等待您的及时响应。
    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    我会向您发送朋友请求、因此可以通过直接消息将信息发送给我。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:
    是的、请好友请求。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:
    我已将整个原理图和详细规格发送到您的个人聊天中。 我希望您已经收到它。  
    期待您的参与。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:
    您能否确认我们是否收到了整个原理图?
    正在等待您的回复。
    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:
    有更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:
    有更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:
    如果可能、我们可以通过电话进行协商、以加快解决此问题的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    讨论继续在私人聊天中进行、因此我将关闭该主题。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:
    昨天我们尝试了上述实验(根据建议)、输入电压为28V、0.5A 无负载。
    然后输出缓慢达到~30V、然后下降。  

    在这个输出到达之后、即使对于同一输入(28V、0.5A)、它也显示为~0V

    你能告诉我们发生了什么事吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:
    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    我们将在团队中了解这一点、我会在收到更多信息后立即与您联系。

    我建议订购 EVM、并尝试您的电路是否与之配合使用。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分
    由于我们实际上处于客户演示阶段、因此要求您提前与内部团队沟通此问题。

    关于 EVM 板:
    我们不了解需要使用 EVM 检查哪些内容、以及您希望如何使用 EVM 检查我们的系统? 您能解释一下。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    当您打开有关该主题的新主题帖后、我将关闭该帖。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243729/lm5176-q1-lm5176-q1-ics-getting-damaging-10-12-qty-damaged-during-start-up

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:
    我们目前面临两个问题、
    1) LM5716输出不稳定性  
    2) LM5716 IC 损坏
    对于第二个问题、我们已创建新线程。

    也继续这个线程会更好。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanki、您好!

    查看上述测量值时、您的输入电压似乎非常不稳定。 您能否在使用额外电容的情况下将其稳定下来? 开关电源需要相对稳定的输入才能正常工作。 这通常通过接近器件的输入电容来实现。

    此致、
    布里吉特