This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:TPS62816-Q1 EVM 电流容量

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62816-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241496/tps62816-q1-tps62816-q1-evm-current-capacity

器件型号:TPS62816-Q1

您好、专家:

我是来自中国汽车团队的 Imelda FAE。

我的客户在 其项目中使用了 TPS62816-Q1。  TPS62816可达6A、但该器件的 SW、引脚3是一个非常薄的焊盘、因此可实现非常薄的 IC 到电感器连接。 理论上而言、这是过流瓶颈。  0.25mm 的导线宽度、1oz 的覆铜厚度以及1.267A 的焊盘电流容量。可以计算出焊锡膏的厚度(例如、取值120um)、并且导通容量为1.7A、这与6A  有很大不同。我们如何平衡线宽与过流能力? 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:  

    谢谢咨询。 您能否分享用于计算导通电流容量的计算方法?

    此外、如果您能解释一下它的重要性、会有所帮助? 客户是否在使用 EVM 时遇到了任何问题?  

    谢谢你。  

    此致、

    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rameen:

         感谢回复!计算如下所示:

    I=K*T^0.44*A^0.75
    k   0.048
    T (温升) 20
    A (横截面面积)=宽度*厚度 13.56252713 MIL^2 <= 覆铜厚度1oz 1.377953 密耳
    宽0.25毫米 9.84252 密耳
    1.267505639 A
    0.25mm 宽,1oz 铜厚度,电流能力为1.267A

        我们想了解对此芯片进行布局时 TPS62816引脚的电流能力。 谢谢!

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我会在明天回复您。

    谢谢!  

    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我认为高侧开关的电流能力可用作参考、因为它可以处理最大输出电流。

    我们的 PCB 根据我们的指定规则进行设计、我们已经在最大输出电流条件下测试了 EVM 板、并且数据表中提供了波形、器件开关引脚能够处理最大输出电流。 有关详细的电路板布局信息,请参阅《N-1229 SIMPLE SWITCHERRegisteredPCB 布局指南》,特别是有关电流处理能力的第6.1节。 您可以在此处访问文档:  

    www.ti.com/.../snva054c.pdf

    我们想了解此芯片在进行布局时 TPS62816引脚的电流能力。 谢谢!

    为帮助完成布局过程、我推荐资源"降压转换器实现理想 PCB 布局的五个步骤"。 您可以在此处访问文档:  


    www.ti.com/.../slyt614.pdf

    谢谢你。

    此致、

    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rameen:

         是的、根据数据表中的波形、我们认为 SW 和 GND 引脚可以 在 EVM 设计中支持6A。 只有一个问题、即根据" 有关电流处理能力的第6.1节"、仅取决于0.25mm 引脚宽度、无法支持6A 电流。 靠近 SW 或 GND 引脚的布线足够宽、可以帮助散热、对吧? 非常感谢您的回复和宝贵的文档!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    我会在这一天结束时再跟你谈谈这方面的事情。  

    谢谢!  

    此致、

    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    是的、靠近 SW 引脚或 GND 的布线足够宽、能够处理 EVM 中的电流/热耗散。  

    靠近 SW 或 GND 引脚的布线足够宽、有助于散热可能有意义、是不是正确

    谢谢你。  

    此致、

    拉米恩