您好、专家:
我是来自中国汽车团队的 Imelda FAE。
我的客户在 其项目中使用了 TPS62816-Q1。 TPS62816可达6A、但该器件的 SW、引脚3是一个非常薄的焊盘、因此可实现非常薄的 IC 到电感器连接。 理论上而言、这是过流瓶颈。 0.25mm 的导线宽度、1oz 的覆铜厚度以及1.267A 的焊盘电流容量。可以计算出焊锡膏的厚度(例如、取值120um)、并且导通容量为1.7A、这与6A 有很大不同。我们如何平衡线宽与过流能力? 非常感谢您的帮助!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
我是来自中国汽车团队的 Imelda FAE。
我的客户在 其项目中使用了 TPS62816-Q1。 TPS62816可达6A、但该器件的 SW、引脚3是一个非常薄的焊盘、因此可实现非常薄的 IC 到电感器连接。 理论上而言、这是过流瓶颈。 0.25mm 的导线宽度、1oz 的覆铜厚度以及1.267A 的焊盘电流容量。可以计算出焊锡膏的厚度(例如、取值120um)、并且导通容量为1.7A、这与6A 有很大不同。我们如何平衡线宽与过流能力? 非常感谢您的帮助!


尊敬的 Rameen:
感谢回复!计算如下所示:
| I=K*T^0.44*A^0.75 | ||||||
| k | 0.048 | |||||
| T (温升) | 20 | ℃ | ||||
| A (横截面面积)=宽度*厚度 | 13.56252713 | MIL^2 | <= | 覆铜厚度1oz | 1.377953 | 密耳 |
| 宽0.25毫米 | 9.84252 | 密耳 | ||||
| 我 | 1.267505639 | A | ||||
| 0.25mm 宽,1oz 铜厚度,电流能力为1.267A | ||||||
我们想了解对此芯片进行布局时 TPS62816引脚的电流能力。 谢谢!
此致、
迈克尔
Michael、您好!
我认为高侧开关的电流能力可用作参考、因为它可以处理最大输出电流。

我们的 PCB 根据我们的指定规则进行设计、我们已经在最大输出电流条件下测试了 EVM 板、并且数据表中提供了波形、器件开关引脚能够处理最大输出电流。 有关详细的电路板布局信息,请参阅《N-1229 SIMPLE SWITCHERPCB 布局指南》,特别是有关电流处理能力的第6.1节。 您可以在此处访问文档:
我们想了解此芯片在进行布局时 TPS62816引脚的电流能力。 谢谢!
为帮助完成布局过程、我推荐资源"降压转换器实现理想 PCB 布局的五个步骤"。 您可以在此处访问文档:
谢谢你。
此致、
拉米恩
Michael、您好!
是的、靠近 SW 引脚或 GND 的布线足够宽、能够处理 EVM 中的电流/热耗散。
靠近 SW 或 GND 引脚的布线足够宽、有助于散热可能有意义、是不是正确
谢谢你。
此致、
拉米恩