Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, TPS55010, PMP4190, SN6505B
主题中讨论的其他器件: PMP4190、 SN6505B、TPS61175
您好!
我已 按照以下要求设计 SMPS
I/P-3 VDC 至6V VDC
具有1500VDC 隔离的400mA。
我见过 TPS55010数据表、如数据表所示
输入- 3V 至5.5V
输出- 5V/5V 200mA。
它将支持5V / 400mA。请确认这一点。
如果是、请与我分享参考设计数据。
我的邮件 ID - vpsingh1020@gmail.com