This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:2.95-6V 输入、2W、ISO DC/DC 转换器中的开关稳压器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, TPS55010, PMP4190, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237316/tps55010-switching-voltage-regulators-2-95-6vin-2w-iso-dc-dc-converter

器件型号:TPS55010
主题中讨论的其他器件: PMP4190SN6505B、TPS61175

您好!

我已 按照以下要求设计 SMPS  

I/P-3 VDC 至6V VDC

具有1500VDC 隔离的400mA。

我见过 TPS55010数据表、如数据表所示

输入- 3V 至5.5V

输出- 5V/5V 200mA。

 它将支持5V / 400mA。请确认这一点。

如果是、请与我分享参考设计数据。

我的邮件 ID - vpsingh1020@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    感谢您与我们联系、

     它将支持5V/vc.please 400mA confirm this point.

    它无法在您的工作条件下支持400mA 输出电流、因为它超过了低侧 FET 的负峰值电流限值。

    不过、您可以根据具体的工作条件提高到310mA 的最大输出电流。

    请在此处查找310mA 输出电流的设计- 电源设计器(TI.com)

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在工作条件下设计了400mA 输出电流。  

    您是说我获取电流最大310mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在以下运行条件下、您可以达到310mA 的最大输出电流。

    I/P-3 VDC 至6V VDC

    O/P-5V/5V 400mA

    它无法在您的工作条件下支持400mA 输出电流、因为它超过了低侧 FET 的负峰值电流限值。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定  

    如何在 我的工作条件下获取最大电流。  

    此解决方案的 PCB 尺寸。

    您可以看到任何替代器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在 我的操作条件下获取最大电流。  [/报价]

    使用 WEBENCH 工具 - 电源设计器(TI.com)

    此解决方案的 PCB 尺寸是什么[/报价]

    取决于您为设计选择的无源器件。

    您有任何替代部件号。  [/报价]

    您的终端设备是什么?  

    您要使用此器件为什么供电?

    您想使用一个简单的降压/升压转换器吗? 是否需要隔离?

    请向我提供输入信息、以便我推荐适合您的应用的器件。

    谢谢、此致、

    Moheddin。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的终端设备是什么? - 我们的公司 正在工作自动化领域

    您想使用一个简单的降压/升压转换器吗? 是否需要隔离? 隔离  要求

    您用这个器件要为什么供电?- RS485、CAN IC、微控制器、其他通信 IC

    不需要直流/ 直流转换器我还设计了分立式底座、而不是直流/直流转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    感谢您分享这些信息。

    我没有找到可工作输出电流范围为400mA 的隔离式 Flybuck。 但也有一些应用手册介绍了使用某些转换器的 Flybuck 设计。

    请查看以下内容。

    1. 使用 LMR36520设计隔离式降压(Fly-BuckTM)转换器(修订版 A)(TI.com)

     AN-2292设计隔离式降压(Fly-buck)转换器(修订版 C)(TI.com)

    同时、我会在内部与其他产品线进行核实、以便找到符合您要求的转换器。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此输入范围太高。

    我也在 Solutions PMP4190和 SN6505B 工作。

    但我面临着使用解决方案 PMP4190的变压器问题。

    我需要这个变压器结构。 按照设计、GCI 变压器没有库存。因此我是替代零件、而不是 GCI 变压器。

    如果您有知识、请推荐我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    将该主题分配给相应的产品线。 您能否将器件型号编辑为 TPS61175?

    谢谢你。

    您好、BCC 应用团队:

    您能否在此处帮助为 TPS61175器件选择备用变压器。

    客户希望按照 PMP4190参考设计使用 TPS61175器件| TI.com

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    很抱歉回复晚了。

    基准中的变压器是 定制的、您可以 向变压器工厂提出请求、他们会为您提供。

    此致

    费格斯