This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:LMR38010 PFM SS &自动模式

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243137/lmr38010-lmr38010-pfm-ss-automode

器件型号:LMR38010

您好~

1.数据表3页[5个器件比较表] LMR38010SDDAR (FPWM=NO、SS=Yes)

-如果 FPWM=NO,它运行为 PFM。 是否也可以使用 SS?

-在下面的链接中,有人说 SS 不是在 PFM 模式下运行的。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234008/lmr38010-spread-spectrum-at-light-load/4661833?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lmr38010%20fpwm#4661833

2.数据表16页自动模式是否仅适用于 FPWM=Yes (LMR38010FDDAR、LMR38010FSDDAR)?

此致、
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kwon、

    在 PFM 模式下、轻负载时、频率将下降。 一旦频率不受内部时钟控制、SS 功能将不再工作。 FPWM 模式即使轻负载也是固定的频率、因此 SS 功能正常工作。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    LMR38010SDDAR (FPWM=NO、SS=Yes)是否具有 SS 功能、 但它在轻负载下不工作、以及 SS 在通过100mA 工作时是否工作?

    在上面的链路应答中、说 SS 在 PFM 模式下不工作是错的吗?

    在上述问题中、自动模式是否仅适用于 FPWM=Yes?

    数据表中未提及。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kwon、

     :"FPWM=No,SS=Yes)有 SS 功能, 但它在轻载时不起作用,当它通过100mA 时 SS 是否起作用?  "

    ——是的,你明白是对的,

     我们在前面讲过 、PFM 主要关注轻负载情况、因为重负载 PFM 模式和 FPWM 模式器件在 CCM 中是相同的。

    自动模式为 PFM、这意味着它可以自动更改 DCM 和 CCM。  

    请参阅 DS 搜索模式以了解它。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    第一个问题解决了。 感谢您的回答。

    自动模式尚未解决。

    Datasheet 16PAGE 8.4.1自动模式说明如下。

    [在自动模式下、器件会随着负载的变化在 PWM 和 PFM 之间切换。 轻负载时、稳压器以 PFM 模式运行。 较高负载时、模式 更改为 PWM。]

    LMR38010SDDAR 无法作为自动模式运行、因为它没有 FPWM 功能、并且 LMR38010FDDAR/LMR38010FSDDAR 具有 FPWM 功能、因此 将 PWM<-> PF 更改为自动模式。

    那么、FPWM=NO 仅是 PFM、因此不能在自动模式下运行、而不仅仅是 FPWM=YES 在自动模式下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、首先需要清除的是、FPWM F 表示力、这意味着频率是固定的、不会通过加载进行更改。  

    正如在 DS "在自动模式下、器件会随着负载的变化在 PWM 和 PFM 之间切换。 "这是对的,我们也可以说,在 FPWM 中,设备不会" 在 PFM 和 PWM 之间移动"。

    请参阅器件型号 LMR38010FDDAR、F 表示 FPWM、没有 F 将为自动模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释。