您好~
1.数据表3页[5个器件比较表] LMR38010SDDAR (FPWM=NO、SS=Yes)
-如果 FPWM=NO,它运行为 PFM。 是否也可以使用 SS?
-在下面的链接中,有人说 SS 不是在 PFM 模式下运行的。
2.数据表16页自动模式是否仅适用于 FPWM=Yes (LMR38010FDDAR、LMR38010FSDDAR)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好~
1.数据表3页[5个器件比较表] LMR38010SDDAR (FPWM=NO、SS=Yes)
-如果 FPWM=NO,它运行为 PFM。 是否也可以使用 SS?
-在下面的链接中,有人说 SS 不是在 PFM 模式下运行的。
2.数据表16页自动模式是否仅适用于 FPWM=Yes (LMR38010FDDAR、LMR38010FSDDAR)?
您好、Kwon、
:"FPWM=No,SS=Yes)有 SS 功能, 但它在轻载时不起作用,当它通过100mA 时 SS 是否起作用? "
——是的,你明白是对的,
我们在前面讲过 、PFM 主要关注轻负载情况、因为重负载 PFM 模式和 FPWM 模式器件在 CCM 中是相同的。
自动模式为 PFM、这意味着它可以自动更改 DCM 和 CCM。
请参阅 DS 搜索模式以了解它。
埃莱娜
大家好。
第一个问题解决了。 感谢您的回答。
自动模式尚未解决。
Datasheet 16PAGE 8.4.1自动模式说明如下。
[在自动模式下、器件会随着负载的变化在 PWM 和 PFM 之间切换。 轻负载时、稳压器以 PFM 模式运行。 较高负载时、模式 更改为 PWM。]
LMR38010SDDAR 无法作为自动模式运行、因为它没有 FPWM 功能、并且 LMR38010FDDAR/LMR38010FSDDAR 具有 FPWM 功能、因此 将 PWM<-> PF 更改为自动模式。
那么、FPWM=NO 仅是 PFM、因此不能在自动模式下运行、而不仅仅是 FPWM=YES 在自动模式下运行?
权