This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:赢得使能引脚'在反相配置上无法工作

Guru**** 2811065 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241748/lm46002-enable-pin-won-t-work-on-inverting-configuration

器件型号:LM46002

大家好!

我将使用 LM46002生成负电源轨、如果将使能引脚连接到 Vin al 就会正常。

如果我尝试按照 SNVA722b 应用报告中所述处理使能引脚、我会发现在某些电路板上、当我拉取 EN 引脚时 LM46002不会启动。

在这种情况下、Vout 会变为轻微正、达到600mV 左右、EN 引脚没有响应。

CH2 EN 引脚 CH3 Vout CH4 SW 节点

EN 连接到 Vin beahve 井的同一电路板

这是否与 Robert C 在几年前描述的 LM46002闩锁问题有关?  

提前感谢

斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、可行。  您应该在输出端尝试使用钳位二极管。

    我还附上了可能有用的另一份 IBB 应用手册。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../8585.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭这个帖子。

    如果您有其他问题、可以打开另一个。

    谢谢