This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54JB20:1.8V 输出效率曲线

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54JA20, TPS54JB20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242808/tps54jb20-1-8v-output-efficiency-curve

器件型号:TPS54JB20
主题中讨论的其他器件: TPS54JA20

您好!

能否提供以下条件的效率曲线? 谢谢。

输入电压=12V

VOUT=1.8V

Fsw:600K/800K/1MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将订购此部件的评估模块来测试这些条件。

    此过程将需要几天时间来收集模块并检索数据。

    感谢您的耐心。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elaya:

    EVM 测试结果不是必需的、您可以为我提供仿真结果、而不是。

    如果您手中没有任何数据、请使用 EVM、感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jim、

    以下是此器件的效率仿真结果、具有最大负载(20A)下600kHz、800kHz 和1MHz 条件下的所需值。

    600kHz 86%效率:

    800kHz 87.5%效率:

    1MHz 86.8%效率:

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elaya:

    感谢您取得这样的成绩。

    您是否还可以根据您在 TPS54JB20上使用的相同条件提供 TPS54JA20效率曲线?

    客户希望比较结果并选择用于新设计。

    BTW、什么是电感值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    以下是 TPS54JA20的效率仿真结果、其中显示了最大负载(12A)下600kHz、800kHz 和1MHz 条件下的所需值。

    600kHz 91.3%的效率:

    电感值:560nH

    800kHz 90.5%效率:

    电感值:560nH

    1MHz 89.4%效率:

    电感值:330nH

     

    TPS54JB20的电感器值:

    600kHz:470nH

    800kHz:400nH

    1MHz:270nH

    此致!

    卡兰