Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28950
您好!
我想购买一款评估板、以便更好地了解 ucc28951。
使用它的最有效方式是什么?
我还需要什么其他东西才能做好有效使用的准备?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
EVM 设计中的 CS 引脚未连接到 VREF。 基准的一个电阻分压器被连接至 ADEL 和 ADELF 以使用应用手册 slua560d 中描述的固定延迟方法。
固定延迟方法是使用 PSFB 的最常用设计。 它易于设置并且使用 ZVS 时相当高效。 一些人使用自适应延迟方法来减少 H 桥初级侧上的体二极管导通。 与 ZVS 实现的效率相比、通过消除体二极管传导带来的效率提升微不足道。 时间设置也是一个很大的试错。 由于这些原因、大多数设计人员选择应用手册 slua560d 中描述的固定延迟方法。
自适应 延迟技术、在 CS 与 ADEL 和 ADELEF 之间将具有电阻分压器。 如果您决定使用该技术、我相信数据表中有有关如何使用自适应延迟的信息。 此外、您只需拆下 ADELF 和 ADEL 到 VREF 之间的电阻器。 然后组装 CS 和 ADEL 以及 ADELEF 之间的电阻器。
此致、
。
您好!
我查看了 EVM、看起来设计人员通过一个0欧姆的电阻器将 ADEL 和 ADELEF 接地。 将这些引脚上的电压设置为零是一个选项。
在 TABSET、TCDSET 和 TEFSET 等式中、您只需在等式中将 CS 设为0V 即可计算 延迟。 要选择时序电阻器、您只需采用代数方法求解 RAB、RCD 和 REF。
另一个选项是设置延迟时序、方法是使用 Vref 和这些引脚之间的电阻分压器设置 ADEL 和 ADELEF、如应用手册 slua560d 中所述。
UCC28951是一款功能非常丰富的控制器。 您可以将其设计为固定延迟或自适应延迟。 您可以使用 Vref 或 CS 上的分压器来调节 ADEL 和 ADELEF 上的电压、以获得不同的时序行为。 正如您发现的那样、如果 设计人员 选择、可以将 ADEL 和 ADELEF 引脚短接至地。
此致、
您好!
数字隔离器下方的切口将初级侧与次级侧分隔开来。 这样做是为了满足爬电距离和间隙要求。
在输入电压方面、变压器设计为采用370V 输入。 因此、如果低于 EVM 的最小输入范围、则会出现占空比和负载调节问题。
如果您需要采用较低输入范围的设计、EVM 中的变压器将无法正常工作。 您将需要一个具有不同匝数比和磁化电感的新变压器。 应用手册 slua560d 中有一节介绍如何计算这些值以及 RMS 电流。 然后、您可以使用这些值为您的应用设计新的变压器。
此致、
您好!
您讨论的数字是否有任何具体数字、您能否参考这些数字?
需要注意的另一个重要规格。 我做了以下工作。
1.通过整块 FET ,您可以接入栅极、漏极和源极,无需任何额外的电路即可直接探测。
2.在我完成的一些设计中,我增加了测试 FET 的测试点。 如果存在它们、它们将显示在设计原理图中。
3.如果没有测试点、但我无法轻松访问、我会在设计中设置焊接测试点来评估 FET 的性能。
此致、