This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:什么是评估板 UCC27714EVM-551?

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224482/ucc28951-what-is-the-evaluation-board-ucc27714evm-551

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950

您好!

我想购买一款评估板、以便更好地了解 ucc28951。

使用它的最有效方式是什么?

我还需要什么其他东西才能做好有效使用的准备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的任何 EVM 都具有最好的实时仿真器性能。 它们最适合在一切都很完美时了解器件的工作情况。 如果您尝试设计不同的输出电压或功率级别、可以将这作为您自己设计的基准。 EVM 指南是准备如何使用 EVM 的最佳方式。

    我希望这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么要连接 ucc28950的 CS 和 VREF 引脚?

    在应用手册 slua560d 中、CS 和 VREF 引脚是分开的。

    另外、为什么连接到 ADELEF 和 ADEL 的电阻器的值不能设置设置 FET 的延迟时间、而是设置这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS 通常通过一个1k 电阻器上拉至 VREF。 电流检测变压器的输出如下:

    ADEL 和 ADELEF 可通过调整死区时间来优化设计效率。 我必须与 EVM 的设计人员核实、以了解为什么不需要设置这一项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 设计中的 CS 引脚未连接到 VREF。  基准的一个电阻分压器被连接至 ADEL 和 ADELF 以使用应用手册  slua560d 中描述的固定延迟方法。

    固定延迟方法是使用 PSFB 的最常用设计。  它易于设置并且使用 ZVS 时相当高效。  一些人使用自适应延迟方法来减少 H 桥初级侧上的体二极管导通。  与 ZVS 实现的效率相比、通过消除体二极管传导带来的效率提升微不足道。  时间设置也是一个很大的试错。  由于这些原因、大多数设计人员选择应用手册 slua560d 中描述的固定延迟方法。

    自适应 延迟技术、在 CS 与 ADEL 和 ADELEF 之间将具有电阻分压器。  如果您决定使用该技术、我相信数据表中有有关如何使用自适应延迟的信息。 此外、您只需拆下 ADELF 和 ADEL 到 VREF 之间的电阻器。  然后组装 CS 和 ADEL 以及 ADELEF 之间的电阻器。

     

    此致、

    。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我得以了解到、固定延迟和自适应延迟系统中电阻器的连接方式存在差异。

    EVM 设计为什么不设置 ADEL 和 ADELEF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为 EVM 使用了固定延迟方法。  

    一些工程师喜欢尝试自适应延迟的能力。  此 EVM 可以通过更改电阻器连接来修改、以便尝试自适应延迟。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在应用手册 slua560d 中、我认为为了设置延迟范围、将 VREF 的电压除以一个电阻器、以便设置 ADEL 和 ADELEF。

    使用相同的固定延迟方法的 EVM 不是这种情况的原因是什么?

    您是否认为要同时使用固定延迟方法和自适应延迟方法、因此尚未对其进行设置?

    那么、如果我采用固定延迟方法进行设计、这是否意味着我应该像应用手册中那样对其进行设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来研究一下 EVM、给您回复。   似乎与应用手册中的内容有所不同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 EVM、看起来设计人员通过一个0欧姆的电阻器将 ADEL 和 ADELEF 接地。  将这些引脚上的电压设置为零是一个选项。

    在 TABSET、TCDSET 和 TEFSET 等式中、您只需在等式中将 CS 设为0V 即可计算 延迟。  要选择时序电阻器、您只需采用代数方法求解 RAB、RCD 和 REF。

    另一个选项是设置延迟时序、方法是使用 Vref 和这些引脚之间的电阻分压器设置 ADEL 和 ADELEF、如应用手册  slua560d 中所述。

    UCC28951是一款功能非常丰富的控制器。  您可以将其设计为固定延迟或自适应延迟。  您可以使用 Vref 或 CS 上的分压器来调节 ADEL 和 ADELEF 上的电压、以获得不同的时序行为。 正如您发现的那样、如果 设计人员 选择、可以将 ADEL 和 ADELEF 引脚短接至地。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么在 EVM 板上的 U4下抽取 PWRGND 线?

    是否涉及电气绝缘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否拥有所提及的内容的图片?  您能否共享它?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我提到了用红色圈起来的沟渠。

    此外、这也是另一个问题、但可以使用低输入电压的 EVM 吗?

    或者我们是否始终需要370~410V 的输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数字隔离器下方的切口将初级侧与次级侧分隔开来。  这样做是为了满足爬电距离和间隙要求。

    在输入电压方面、变压器设计为采用370V 输入。  因此、如果低于 EVM 的最小输入范围、则会出现占空比和负载调节问题。

    如果您需要采用较低输入范围的设计、EVM 中的变压器将无法正常工作。 您将需要一个具有不同匝数比和磁化电感的新变压器。  应用手册 slua560d 中有一节介绍如何计算这些值以及 RMS 电流。  然后、您可以使用这些值为您的应用设计新的变压器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户指南中有一个图表、显示了 FET 波形的测量、但它们是如何测量的?

    是否有可连接示波器探头的地方?

    此外、什么是 TP2的环路和 TP3的环路+?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您讨论的数字是否有任何具体数字、您能否参考这些数字?

    需要注意的另一个重要规格。  我做了以下工作。

    1.通过整块 FET ,您可以接入栅极、漏极和源极,无需任何额外的电路即可直接探测。

    2.在我完成的一些设计中,我增加了测试 FET 的测试点。  如果存在它们、它们将显示在设计原理图中。

    3.如果没有测试点、但我无法轻松访问、我会在设计中设置焊接测试点来评估 FET 的性能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 U4隔离器、原理图中的器件编号和用户指南中的"物料清单"中的器件编号是不同的、哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计电路板时、使用了一个光耦合器的可能性更大。  对替换了光耦的零件短缺执行的操作。  因此两个光隔离器都应该能在设计中正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个 Q1~Q4的栅极和源极之间有 D3、5、7、8肖特基二极管、它们发挥什么作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究您的问题、并会尽快与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们保护 UCC287714的驱动引脚、使其免受与其驱动的 FET 源极引脚相关的负电压的影响。

    在某些情况下、布线中的寄生电感会与寄生电容形成环。  为了保护驱动器引脚、在栅极驱动器集成电路上从驱动引脚添加了一个散热二极管、并连接至 FET 的源极引脚。  

    此致、