大家好!
我的一位客户将 TPS61026用于其当前产品。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?
问:
当 ISW 超过电流限制值时、TPS61026的行为是什么。
ISW 电流限制值是否在超过 ISW 后变为初始电流限制值的一半?
如果 上述问题的答案是肯定的、那么 ISW 电流限制何时会恢复到初始电流限制值(1500mA (min))?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我的一位客户将 TPS61026用于其当前产品。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?
问:
当 ISW 超过电流限制值时、TPS61026的行为是什么。
ISW 电流限制值是否在超过 ISW 后变为初始电流限制值的一半?
如果 上述问题的答案是肯定的、那么 ISW 电流限制何时会恢复到初始电流限制值(1500mA (min))?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。
你好、Nini:
您能否就先前的问题给我答复?
此外、客户还有以下附加问题。
请你给我答复吗?
问: TPS61026表示当 VOUT 为3.3V 时、ISW 范围为1200mA (min)、1500mA (典型值)、1800mA (Max)。
我们在5V VOUT 上使用 TPS61026。
当 VOUT 为5V 时、ISW 范围是否改变?
如果答案是肯定的、您能否告诉我 ISW 范围有多大变化?
谢谢、此致、
和也。