This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61026:有关 ISW 超过电流限制值时 TPS61026行为的问题。

Guru**** 2812715 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237039/tps61026-question-about-tps61026-behavior-when-isw-exceeds-the-current-limit-value

器件型号:TPS61026

大家好!

我的一位客户将 TPS61026用于其当前产品。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
 当 ISW 超过电流限制值时、TPS61026的行为是什么。  
ISW 电流限制值是否在超过 ISW 后变为初始电流限制值的一半?

如果 上述问题的答案是肯定的、那么 ISW 电流限制何时会恢复到初始电流限制值(1500mA (min))?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isw 超过电流限制值,、然后  Vout 将降至目标以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nini:

    非常感谢您的答复。

    我可以再问您几个有关 ISW 的问题吗?

    问题1: ISW 超过电流限制值后、ISW 值是否降至800mA~900mA?

    问题2. 如果 Q1的答案是肯定的、那么降低的 Isw 何时返回到初始电流限值(1800mA (典型值))?
        是输出电压再次达到5V 的时间。  

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nini:

    您能否就先前的问题给我答复?

    此外、客户还有以下附加问题。
    请你给我答复吗?  

    问: TPS61026表示当 VOUT 为3.3V 时、ISW 范围为1200mA (min)、1500mA (典型值)、1800mA (Max)。
       我们在5V VOUT 上使用 TPS61026。  
       当 VOUT 为5V 时、ISW 范围是否改变?  
       如果答案是肯定的、您能否告诉我 ISW 范围有多大变化?

    谢谢、此致、
    和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISW 电流限制不会改变。 但是、当 Vout 变化时、您条件下的 SW 电流会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nini:

    感谢您的答复。

    您是否是说 ISW (电流限制值)未根据 Vout 电压发生变化?
    您是否还意味着 当 VOUT 为5V 时、ISW 变化范围(1200mA (min)、1500mA (典型值)、1800mA (Max))可能会更改?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nini:

    请你给我答复吗?

    谢谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,ISW (电流限制值)不会根据 Vout 或 Vin 电压而变化。 典型值为1.8A。这是内部稳定的固定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭该螺纹、因为其太长。 如果您还有任何其他问题、请通过电子邮件与我联系。 nini-zhong@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nini:

    非常感谢您的答复。
    如果我对此设备有任何疑问、我会直接向您发送电子邮件。

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以