This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:关断电流>当 Vin=3V、Vout=2.8V、EN=0V 时为9uA

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243307/tps61220-shutdown-current-9ua-when-vin-3v-vout-2-8v-en-0v

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件: TPS61299

大家好、

客户正在使用 TPS61220、需要<2uA 的 关断电流。 但他们发现20%的电路板将具有 大于2uA 的大关断电流。

他们的测试条件在数据表中有所不同、我在 Vin=3V、Vout=2.8V、EN=0V 下找不到 ISD 数据。

您能否根据客户的情况提供 ISD 范围? 期待您的帮助!

谢谢!

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc M ü,

    关断电流可能大于2uA、这是合理的、因为最大值为5.5uA。 我们无法 保证  2uA。 关断电流、它可以为客户提供一些折衷方案。 您能试用一下 TPS61299吗? 关断电流为95nA。