请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61220 主题中讨论的其他器件: TPS61299
大家好、
客户正在使用 TPS61220、需要<2uA 的 关断电流。 但他们发现20%的电路板将具有 大于2uA 的大关断电流。
他们的测试条件在数据表中有所不同、我在 Vin=3V、Vout=2.8V、EN=0V 下找不到 ISD 数据。
您能否根据客户的情况提供 ISD 范围? 期待您的帮助!
谢谢!
马克