This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流设计中可能存在什么 EVM&#39

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243447/what-evm-s-might-exist-for-a-dc-dc-design

主题中讨论的其他器件:BQ769142

客户问题:  

我们正在开发的最直接项目包括一个电池(可能使用 BQ769142)包和一个高功率(>500W、 20Amax、最大140V 直流 )双向直流-直流转换器。 我们已获得电池 EVM;但我很好奇对于直流/直流设计、可能存在哪些 EVM、这样的器件可能会在 TI 浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您已经通过 BQ769142获取了电池 EVM 所需的电量、请具体说明您要寻找的设计。