请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ769142客户问题:
我们正在开发的最直接项目包括一个电池(可能使用 BQ769142)包和一个高功率(>500W、 20Amax、最大140V 直流 )双向直流-直流转换器。 我们已获得电池 EVM;但我很好奇对于直流/直流设计、可能存在哪些 EVM、这样的器件可能会在 TI 浮动。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.