This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:使用 BQ76920驱动并联 MOSFET 以实现高电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242373/bq76920-driving-parallel-mosfet-for-high-current-using-bq76920

器件型号:BQ76920

您好!

我们正在考虑将 BQ76920作为 BMS 应用的 AFE。

我们需要控制(开/关)负载电流高于300A (100到600A)我们使用低侧背对背连接器 MOSFET 并联组合。

总 MOSFET 栅极电荷将大约1000nC、内置 BQ76920栅极驱动器将不足以具有所需的导通/关断时间。

您能否建议使用额外的低侧栅极驱动器来驱动并联 MOSFET?

或者、请建议是否有其他替代方法。

谢谢

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasu、

    BQ76920能够并联驱动 FET、尽管如前所述、导通和关断时间可能会受到影响。  

    我建议使用您的 FET 来表征我们的器件、以查看我们的驱动器强度是否足够。 我们拥有多个使用多个并联 FET 的参考设计、不会出现任何问题。 在某些情况下、可能需要改进关断、这可以通过使用外部关断电路来实现。 BQ76920应能够处理 FET。  

    我们还提供了 BQ769x2系列、我们还对20多个并联 FET 进行了测试。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis H. S

    感谢您的支持。

    您能否分享参考设计的应用链接、其中并联背对背 MOSFET 由 BQ76920驱动?

    此致

    瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasu、

    此器件的 BQ769x0系列中的一些产品展示了这一点。 我将列出几个:

    我们有适用于该系列的多种参考设计、您可以在这些设计中进行搜索。 希望这对您有所帮助。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙