This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5922:热阻 theta (j-a)、theta (j-c)和 psi (j-b)和 psi (j-c)

Guru**** 2510555 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5922, LP5861, LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242007/tlc5922-thermal-resistance-theta-j-a-theta-j-c-and-psi-j-b-and-psi-j-c

器件型号:TLC5922
主题中讨论的其他器件: LP5861LP5018

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TLC5922、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

您能告诉我们有关 theta (j-a)、theta (j-c)和 psi (j-b)和 psi (j-c)的热阻吗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    考虑到该器件是相当老的材料、因此我们找不到您需要的信息。

    但我向您推荐我们的新器件 LP5861/LP5018、它是18通道 LED 驱动器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    我有一个经验丰富的人在公司中计算热阻值(θj -A)。

    请您确认吗?

    根据 TLC5922数据表第2页、
    在(或低于) TA = 25°C 3.9W 时的持续总功率耗散
    (或更高) TA = 25°C 31.4mW/°C 时的功耗额定值
    物理现象。

    3.9W/(31.4mW/°C)= 124.2°C、SO
    数值上假定 TJ (Max)为124.2°C、+ 25°C = 149.2°C、约为150°C。
    在(或低于) TA = 3.9W 且25°C 时的持续总功率耗散
    由于允许的温升为125°C、  θj μ A-A 应为 125°C / 3.9W≒32°C/W。
    (毕竟、与31.4mW/°C 乘以1000的倒数相同。)

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    对于热阻、您可以将以下指导作为参考:

    《半导体和 IC 封装热指标》(修订版 C)(TI.com)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    感谢您的分享。  

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    欢迎您!