主题中讨论的其他器件: LP5861、 LP5018
尊敬的专家:
我的客户正在考虑 TLC5922、有一个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
您能告诉我们有关 theta (j-a)、theta (j-c)和 psi (j-b)和 psi (j-c)的热阻吗?
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ives、
我有一个经验丰富的人在公司中计算热阻值(θj -A)。
请您确认吗?
根据 TLC5922数据表第2页、
在(或低于) TA = 25°C 3.9W 时的持续总功率耗散
(或更高) TA = 25°C 31.4mW/°C 时的功耗额定值
物理现象。

3.9W/(31.4mW/°C)= 124.2°C、SO
数值上假定 TJ (Max)为124.2°C、+ 25°C = 149.2°C、约为150°C。
在(或低于) TA = 3.9W 且25°C 时的持续总功率耗散
由于允许的温升为125°C、 θj μ A-A 应为 125°C / 3.9W≒32°C/W。
(毕竟、与31.4mW/°C 乘以1000的倒数相同。)
感谢您的大力帮助与合作。
此致、
真一市
尊敬的 Shinichi:
对于热阻、您可以将以下指导作为参考:
《半导体和 IC 封装热指标》(修订版 C)(TI.com)
谢谢!