This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1EVM:降压转换器 COT 控制开关频率不恒定

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013-Q1, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239778/lm5013-q1evm-buck-converter-cot-control-switching-frequency-not-constant

器件型号:LM5013-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LM5013-Q1LM5013

您好!  

LM5013-Q1 EVM 上的 LM5013 IC 生成的开关波形如下面的 pic 所示。

(LM5013的)数据表提到、恒定导通时间控制逻辑根据输入电压和 Ron 计算内置 N 沟道 MOSFET 的导通持续时间。

该手册还提到了 COT 逻辑调整 TON 以使开关频率保持恒定、同一数据表中的另一文本将开关频率描述为"准固定"。

如果开关频率确实应保持恒定、则不知道开关脉冲的行为(关断时间不规则)是否合适(如下面的 pic 所示)。

有人能解释一下是否会出现这种行为吗?

{//规格

输入电压= 15V

负载电流= 0.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请提供您的原理图。

    开关似乎有些不稳定。

    可能是您的元件未正确选择、或者您需要更大的输入电容或 PCB 布局不是最佳。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我就职于 LM5013-Q1 EVM: https://www.ti.com/lit/ug/snvu754a/snvu754a.pdf?、ts = 1687233065460&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLM5013-Q1EVM

    请参阅指向 EVM 原理图的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将尝试找到 EVM 并尝试重现您的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很棒!

    请分享结果

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ullas -

    我们手头没有 EVM 可进行测试、我们将订购一个、但可能要到下星期、才可以订购。 将随后更新。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ullas—对不起等待的时间太长。 不稳定的开关频率是   宽输入电压 COT 稳压器面临的挑战- EVM 上的3类纹波网络旨在提供48V 的标称输入电压、因此如果在低输入电压下需要恒定的开关频率、则需要进行一些修改。 数据表的第8.2.2.7节提供了一些有关 反馈网络元件值的信息、我将 一些应用手册链接在一起、下面介绍了开关频率不规则的原因。 Webench 和 Excel 计算器 还可以 为您选择值(如果您需要设计帮助、请告知我们)。

    要 在较低 Vin 下实现恒定开关频率、需要减小 R_A (EVM 上的 R4)或增加输出电容。 结果是输出电压会随输入电压的升高而稍微上升。 我对 R4=180k 和相同输出电容下的输出电压进行了一些测量(输入电压大于14V 时的恒定开关频率):

    (VIN - Vout):(15 - 12.08)、(24 - 12.26)、(36 - 12.4)、(48 - 12.46)

    如果您需要其他方面的帮助、请告知我们!  

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa67/snvaa67.pdf?ts = 1687988394785

    www.ti.com/.../snva874.pdf