主题中讨论的其他器件:LM5013-Q1、 LM5013
您好!
LM5013-Q1 EVM 上的 LM5013 IC 生成的开关波形如下面的 pic 所示。
(LM5013的)数据表提到、恒定导通时间控制逻辑根据输入电压和 Ron 计算内置 N 沟道 MOSFET 的导通持续时间。
该手册还提到了 COT 逻辑调整 TON 以使开关频率保持恒定、同一数据表中的另一文本将开关频率描述为"准固定"。
如果开关频率确实应保持恒定、则不知道开关脉冲的行为(关断时间不规则)是否合适(如下面的 pic 所示)。
有人能解释一下是否会出现这种行为吗?
{//规格
输入电压= 15V
负载电流= 0.5A
}