This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:短路保护;半开关频率;恒定电流环路增益测试方法

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238266/lm5175-q1-short-circuit-protection-half-switching-frequency-constant-current-loop-gain-test-method

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5175

我有关于 LM5175-Q1的三个问题:

1.为计算短路期间的电感电流采用过流保护阈值电压 (BUCK:76mV、BOOST:160mV)/采样电阻等算法、使得计算的阈值偏置到最大值时、短路期间的电感电流相对较大。 是否有任何其他短路保护机制?

2、客户发现进入 buck-boost 工作条件后开关频率会减半、也就是在实际应用中测量的数据。 在技术规格和数据表中没有相应的说明。 这是一种正常现象吗?  是否有任何参数和解释?

我的客户希望使用 LM5175-Q1为电池充电、因此设置了限流模式(恒流环路)。 客户想知道如何测试电流环路的开环增益、因为它们的测试结果似乎异常(振荡)。 它们使用的方法是将小信号注入 PIN ISNS+和 ISNS-的 Rsense (图中为 R448)。

/resized-image/__size/3200x2400/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM5175_2D00_Q1.gif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 除了逐周期峰值电流限制、该器件还具有断续保护功能。 您是否有屏幕截图表明、可共享开关节点、开关频率减半? 我们期待您的回复。  

    此致、

    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM。

    感谢您的答复。 但我还有其他问题:

    1. LM5175有两种电流保护: 1. 逐周期峰值电流链路和2. 输入/输出平均电流限制。  限制边界由两个保护电路的 Rsense (R448和 R436)设置。 这是否正确?  

    开关频率减半、可能是我的客户在降压/升压模式下工作时错误地观察到了单个开关节点。 降压节点和升压节点似乎 交替开关。 使得开关频率减半。  但在观察到两个开关节点时可能都正确。 它是这样的吗?

    我的客户想要测量 LM5175当前内部环路的开环增益、他们应该怎么做? 根据下面给出的电路、应在何处注入小信号、应在何处设置观察探头? 您可以在电路中对其进行标记。

    非常感谢您的回复~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很抱歉回复被延迟。

    请查看我对您的问题的回答:

    1.正确

    2.是的,这也是正确的-数据表中不容易看到-参见图13和14

    3.在高侧 FB 电阻分压器上方增加一个小电阻进行稳定性测量。 此时注入误差并进行测量。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    预计内部电流环路上会进行稳定性测量。 仍然是在 FB 电阻器(位于电压环路上)上注入的小信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    也许我误解了、你对内部电流环路的理解是什么?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    是的、我是说内部电流环路。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能绘制一张图片、还是更详细地解释您所理解的内部电流环路。

    谢谢。

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    由于 LM5175在电压调节中使用峰值电流控制/谷值电流控制。

    根据 PCM 控制图、整个控制系统有一个峰值电流控制内部环路。

    我的客户想知道如何测量内部环路开环增益、但他们不知道测量方法。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    在此处再次复制 Privat 聊天中的信息:


    我认为它应该像这样工作、但注入信号需要非常小(只有几 mV)。 另一方面、这使得噪声比变得至关重要。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我又有一个问题、我的客户希望确认:

    如果要在测试期间测试内部电流环路响应、 平均电流限制模式 它们为连接到 ISNS+和 ISNS-的电阻器提供注入方法(而不是由您提供的 CS 和 CSG 连接),这种测量是否有效?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    它取决于 ISNS 输入的滤波器。 此信息仅在该滤波器的转角频率之前有效。

    (因为来自传感器的干扰将被滤除。)

    此致、

     斯特凡